This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SA5532和 SA5532A 之间的差异

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SA5532, SA5532A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/782941/the-difference-between-sa5532-and-sa5532a

主题中讨论的其他器件:SA5532SA5532A

SA5532与 SA5532A 的,‘A’是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    非常简单:"A"版本的额定输入噪声电压不超过特定的最大输入噪声电压。 请参阅数据表的第7.6节。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    Kai 正确。 感谢 Kai 的帮助!