This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA171-Q1:OPA171-Q1

Guru**** 2568175 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA171-Q1, OPA171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/782745/opa171-q1-opa171-q1

器件型号:OPA171-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA171

大家好、

我想了解运算放大器输出端的不稳定性或振荡如何导致器件发热?

BR、

纳奇科特·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nachiket、您好!

    您是否说过当输出不稳定时、您会观察到 OPA171-Q1上的温度升高?

    如果输出负载为容性负载、则振荡时到负载电容器的输出电流将更高、从而可能增加 OPA171的温度。 大容性负载也会影响稳定性、从而更有可能发生振荡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michallick 先生、

    您好!

    是的、我在 OPA171的输出上看到200kHz 200mV 振荡。 同样正确的是、我正在驱动容性负载、并且由于该负载、运算放大器不稳定。 当我在 OPA171的输出端引入47欧姆电阻器时、振荡消失、温度下降至正常室温。

    BR、

    Nachiket Wawoo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nachiket、

    在振荡期间测量 OPA171的电源电流、您将看到发热的原因...

    Kai