This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于跨导 OPA 应用的建议,范围:VIN=1-10V 与 IO =1M-10mA

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/778868/suggestion-on-transconductance-opa-app-range-vin-1-10v-vs-io-1m-10ma

主题中讨论的其他器件:OPA860

您好:

我想问一个问题、我希望设计一个电路来将1-10V 的电压范围转换为1m~10mA 的输出电流、

您能不能就此提出一些建议? 我可以使用 OPA 来实现它吗? 够了吗?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1...10mA 输出电流必须驱动什么负载?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai:

    我想用它来驱动一个电阻器、也许不是'IT'、它们、3~4器件、或者更多、 具体取决于不同的应用。

    最初的想法是对每个跨导产生的电流求和、抱歉、我不知道正确的名称、有人说过"ota"运算跨导放大器。

    但从数据表中可以看出、OTA 看起来与常规放大器不同。 我查看了 OPA860、但跨导不是很线性。

    我不需要非常精确、但失真仍然非常严重、我无法轻松地评估失真结果。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iwan、您好!

    您可以对电流源使用 OTA、也可以使用基本运算放大器电压控制电流源来驱动 MOSFET。 以下应用手册详细介绍了您可以使用的许多不同电流源选项。

    www.ti.com/.../sboa046.pdf

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我对您的理解是否正确? 您想并联多个电流源吗? 只驱动一个电阻器? 或多个? 您能解释一下您的应用吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacob:

    感谢你回答我的问题。
    我需要一些时间来研究文档、
    www.ti.com/.../sboa046.pdf

    我将尝试在其中找到解决方案。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kai:

    电阻器不仅是一个电阻器、在某些情况下、其他应用使用电阻器来感测电流。
    在这个想法中、我想将其他补偿(干扰)添加到原始应用程序中。 但时间使用电压补偿非常复杂、每个电路部分之间都有不同的电压电势、因此我尝试寻找并寻求帮助、是否可以控制任何小电流源来馈送补偿、从而干扰原始应用。

    我不知道这是一般情况、我不熟悉放大器、OTA 或有关电流源器件的信息。

    非常感谢

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我很难理解您... :-)

    您是否有任何您可以向我们展示的应用原理图? 这将使事情变得更清楚。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、很难理解您的问题、但除了 OTA 通常是开环的、因此不是很线性(我在 OPA860版本上工作)之外、还有许多运算放大器电路-第一个是 Howland 电流源

    www.ti.com/.../snoa474a.pdf

    EDN 和 Planet Analog 中也有一些最新的讨论、

    www.edn.com/.../Simple--precise--bi-directional-current-source

    www.planetanalogue.com/author.asp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    首先、感谢您的回答。 应用手册中的内容

    "Howland 电流泵通常非常适合这种情况。 电流源通常用于测试其他器件。 它们可用于强制电流进入传感器或其他材料。 它们可用于实验或生产测试。 它们可以偏置二极管或晶体管、或设置测试条件。 当您需要它们时、它们非常有用、即使您一年只需要它们一次或两次也是如此。 '

    我认为这是我需要的。 最初我不知道"但所涉及的实际问题并不那么简单或明显"、它有多严重。 <-我不知道这一点...因此、我不知道选择策略是否正确。

    在您告诉我之前,我不知道关键字'HOWLAND','Current pump'。

    我需要一些时间来学习。

    感谢您的指导。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kai:

    我还没有完成原理图。 这是我们的想法。 最初的需求是为多个单元供电的电源、每个单元的参考接地可以不同、但必须控制总电流、并且可以更改插入的单元数量。 无法在同一原理图中绘制连接。 它是图。

    另一个想法是验证、干扰设计、并确保结果可靠与否。 我以前没有这么做、只是听说过。

    供参考

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    每个单元都有自己的参考接地、因此很难找到解决方案。 各个参考接地之间的差异有多大?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai:

    很难回答您的问题、应该对此感到担忧。 但首先、它是浮动的、然后可以要求满足一些标准。 但现在还不清楚哪些标准。

    但考虑到最坏的情况、如果在安全条件下施加隔离电压、2kV 或4KV...

    或者...除了 Howland (放大器)、OTA 之外、您认为使用其他策略/方法更好吗? 我曾经使用过隔离器,但它需要更多的辅助电源来为隔离器供电。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、如果看不到方案或原理图、我将无法为您提供进一步的帮助。 我只能说、很难将两个电路与另一个电路连接在一起、而另一个电路的基准接地相差2...4kV。

    Kai