This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC7101:具有较低偏移的引脚对引脚兼容器件?

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9001, OPA170, LMC7101, LMC7111, TLV2711, TLV2721, TLV2731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/780305/lmc7101-pin-to-pin-compatible-part-with-lower-offset

器件型号:LMC7101
主题中讨论的其他器件:TLV9001OPA170LMC7111TLV2711TLV2721TLV2731

大家好、有没有人知道具有较低输入失调电压的运算放大器与 LMC7101A 引脚对引脚兼容? 该器件在引脚2上具有正电源、而不是看起来是行业标准的引脚5。 是否有办法根据引脚排列来搜索运算放大器? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Heinrich、

    现在无法搜索我知道的这个独特的引脚。 我们正在研究这一点、以了解是否有某种方法可以使这更容易。

    我将查看采用 DBV 封装的 TLV9001、它应该是引脚对引脚的、并且具有更低的最大偏移。 它没有相同的电源电压范围(仅支持5.5V、而不是15V)、因此如果这是一个问题、您可以查看采用 DBV 封装的 OPA170。

    如果您可以与我分享您的电路配置以及您所需的失调电压电平(典型值和最大值)、我们可以完善我们的建议。

    最棒的
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我使用的是3.6V、因此没有问题。

    TLV9001页面没有数据表链接。

    理想情况下、最大偏移应低于500uV。 该电路是一个以50mV 为基准的限流器。

    谢谢、

    Heinrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Heinrich、

    非常感谢。 我已将您的问题转发给一些在精密器件方面拥有更多专业知识的同事、他们将在这里答复您的建议、并满足您的500uV 要求。

    TLV9001数据表可在以下位置找到: www.ti.com/.../tlv9001.pdf

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Heinrich 您好、

    供参考:以下器件具有与 LMC7101相同的引脚排列(V+ ON 2):

    LMC7111 (LMC7101的微功耗版本)
    TLV2711 (50kHz、3mV)
    TLV2721 (510kHz、3mV)
    TLV2731 (2MHz、3mV)
    TLV6001R (1MHz、4.5mV)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Heinrich 您好、

    我们没有找到任何使用该特定 SOT-23引脚排列的 TI 精密运算放大器。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Paul 和 Thomas! 我必须 修改 PCB 以使用更常见的引脚排列。