This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:要求 INA199设计

Guru**** 2585245 points
Other Parts Discussed in Thread: INA199, INA300, INA301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/782543/ina199-asking-for-the-ina199-design

器件型号:INA199
主题中讨论的其他器件: INA300INA301

大家好、
客户希望针对以下情况评估 INA199。

1.客户可以使用1欧姆作为 Rsense 和 INA199X1,保护电流的输出电压为33mA*1欧姆*50=1.65V。 如果对此不正确、您是否会建议 Rsense 的正确方法?
2.客户可以在这种情况下使用 INA300吗? 我建议的 Rsense 和 Rlimit 建议是什么?


设计要求:
电源路径电压:10V
2.典型工作电流:26.67mA
保护电流:33mA

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、SHH、

    终端工程师可以轻松地将1 Ω 分流电阻器与 INA199A1搭配使用。

    工程师还可以轻松地将 INA300用作具有可调阈值电压的简单过流保护比较器。 如果它们的分流电阻器为1欧姆、则器件在33mA 下跳闸时的 RLIMIT 需要为1.525kOhm。 这是假设延迟为10us 计算得出的、因此将 NAF 项纳入数据表第7.3.2.1节所述的 RLIMIT 方程(表2)中。 这意味着 INA300在33mV 的输入电压下跳闸。 INA300的满量程输入动态范围为250mV、因此客户可以在此处增加其分流电阻器。

    此外、终端系统只需使用 INA301、它将提供与 INA300类似的内部比较器、但还提供模拟输出引脚、以测量与 INA199相似的增益检测电压。

    希望这对您有所帮助!

    最棒的
    Peter Iliya
    电流感应应用