This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:低 Iq 电流感测

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: INA216, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/782670/ina180-low-iq-current-sense

器件型号:INA180
主题中讨论的其他器件:INA216、 INA190

你(们)好,先生  

ZXCT1023具有低 Iq 8uA 功能,我是否知道 TI 具有低成本和更好的 Iq 解决方案?

谢谢  

https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ZXCT1023.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    感谢您考虑使用德州仪器。 遗憾的是、我们没有任何具有如此低 IQ 规格的电流监控器。 目前、我们的 Iq 最低的器件是 INA216、其最大 Iq 为25uA。  但是、如果您不需要持续监控电流、而需要花费更多的时间、我们确实提供了 INA190、该器件在不使用时可被禁用。  禁用时、INA190的 Iq 通常为10nA。