This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM239:lm239

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/779018/lm239-lm239

器件型号:LM239

早上好、我使用的是 LM239、我想为其提供11V 电压、而我的输出上拉电压是35V、连接到15k 上拉电阻器。 提供11V 电压时、LM239的最大输出电压是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    我不会超出数据表第7.3节中建议的范围。 35V 电压都太接近36V 的绝对最大额定值、可能导致您没有足够的储备。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    早上好、感谢您的回复。 那么、上拉电压与电源无关? 因此,如果我用11V 电源供电,那么可以有更高的输出电压(电压为24V 或35V)吗? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Roger、

    是的、这就是数据表的第9.1节所说的内容。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、好的。我将为 Vsup= 11V 提供 LM239、而我的15k 上拉输出电阻器将由更高的电压 Vlogic= 24V 或35V 供电(考虑到使用此电压、裕度不足)。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我有另一个问题.. 比较器的输入共模范围。 该值有效、数据表在第13页上所说的超出范围的情况是什么?:

    下面的列表描述了一些输入电压情况的结果。

    •当 IN–和 IN+都在共模范围内时:

    –如果 IN–高于 IN+且失调电压、则输出为低电平且输出晶体管正在灌电流

    电流

    –如果 IN–低于 IN+和失调电压、则输出为高阻抗、输出晶体管为

    不导通

    •当 IN–高于共模且 IN+处于共模范围内时、输出为低电平、输出为输出

    晶体管正在灌入电流

    •当 IN+高于共模且 IN–处于共模范围内时、输出为高阻抗和

    输出晶体管未导通

    •当 IN–和 IN+都高于共模时、输出为低电平、输出晶体管正在灌电流

    电流

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Roger、

    是的、正确。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您有任何其他问题、请随时点击回复重新打开主题帖。 否则、请选择 Resolved (已解决)。
    谢谢
    卡盘