This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV762Q-Q1:偏置电压

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV762, LMV762Q-Q1, ISO7721, ISO7720-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/779879/lmv762q-q1-biasing-voltage

器件型号:LMV762Q-Q1
主题中讨论的其他器件:LMV762、 ISO7721、 ISO7720-Q1

海

 我对 LMV762比较器的偏置电源电压有疑问。 我们是否可以为此比较器施加负偏置电压? 在数据表中、它们给出了最大值为5.5的 V+- V-
v 并为所有图表提供+5和 GND 请澄清我的疑问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Girish、您好!

    LMV762Q-Q1可用于单电源(GND 和5V)和双电源(+2.5和-2.5V)。

    只要 V-和 V+之间的差值不超过+5.5V、并且 V-是最负的电压、那么它就可以用作双电源。

    施加的输入电压必须介于 V-和低于 V+ 1.3V 之间、或者在0和5V 单电源上为0至3.7V、或者在+2.5/-2.5双电源系统上为-2.5V 至+1.2V。

    请记住、在双电源系统中、输出摆动"低"至 V-、而不是"GND"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Paul Grohe、

      感谢您对此事的澄清。 根据此查询、请参阅随附的 TI SiC MOSFET 栅极驱动器设计。

    TI Designs:TIDA-01605具有两级关断保护功能的汽车双通道 SiC MOSFET 栅极驱动器参考设计

    (注意:无法在此处复制实际的 Web 链接)

    在驱动器设计中,TI 提供了一种称为两级关断的功能。(请参阅下面的屏幕截图)

    两级关断电路的屏幕截图如上所示、您可以在其中看到 U8A 和 U8B 比较器 LMV762在+5V 时具有+Vcc、而-Vcc 在-4V 时具有-Vcc。因此 V+-V-在9V 时具有、这与数据表值相矛盾

    在同一设计中,还将比较器输出提供给数字隔离器 ISO7721。 如果比较器的输出钳位至-4V,则隔离器不具备解决该负电压的任何配置。

    数据表中提到的最大 Vin 限制为-0.5V 至 Vcc+0.5。

    请参阅下面的屏幕截图。

    请参阅上面显示的图6、了解 TI 设计。

    亮点:  

    查询  

    * LMV762-Q1的负偏置电压

    *  ISO7720-Q1的负 VIN 电压

    谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已同意、并已通知设计的所有者。 因为在另一个线程上继续。
    卡盘