This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM239:LM239共模输入电压范围

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/780676/lm239-lm239-common-mode-input-voltage-range

器件型号:LM239

早上好、

比较器 LM239的输入共模范围是怎样的? 该值有效、数据表在第13页上所说的超出范围的情况是什么?:

下面的列表描述了一些输入电压情况的结果。

•当 IN–和 IN+都在共模范围内时:

–如果 IN–高于 IN+且失调电压、则输出为低电平且输出晶体管正在灌电流

电流

–如果 IN–低于 IN+和失调电压、则输出为高阻抗、输出晶体管为

不导通

当 IN–高于共模且 IN+处于共模范围内时、输出为低电平、输出为输出

晶体管正在灌入电流

•当 IN+高于共模且 IN–处于共模范围内时、输出为高阻抗和

输出晶体管未导通

•当 IN–和 IN+都高于共模时、输出为低电平、输出晶体管正在灌电流

电流

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Roger、

    请勿打开新主题。 这只会导致完全的混乱。

    e2e.ti.com/.../779018

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roger
    由于没有关于这一主题的进一步讨论,我现在将结束这一主题。 如果需要更多支持、请点击"回复"、该主题将重新打开。
    卡盘