This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:应用电路?

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/778862/lm393-application-circuit

器件型号:LM393

您好!

如果存在光传感器和推荐的 BOM、请告知应用电路。

还建议可用的接口。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ikon、

    我会使用所谓的 TIA。

    您的电源电压是多少? 您的光电二极管电流范围是多少? 使用了什么光电二极管? 您所需的输出电压范围是多少? 您的信号频率范围是多少?

    顺便说一下、LM393是一款比较器、没有运算放大器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IKON
    如果您有任何其他问题、请随时点击回复重新打开主题帖。 否则、请选择 Resolved (已解决)。
    谢谢
    卡盘