This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV339:关于绝对最大额定值。

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/778885/lmv339-about-absolute-maximum-ratings

器件型号:LMV339

你(们)好。

我对绝对最大额定值感到困惑。

我想就以下事项向我提供您的建议。

VICR 的最小值(-0.1V)超过绝对最大额定值(VI=0V)。

  这是为什么?

2.如果错误,您是否会更改 VI 的最大额定值(现在是 VCC+)?

  如果正确的最小 Vi 为-0.5 (I Guess),Vi 将把 VCC+更改为 VCC+0.5V?

此致。

Kengo。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kengo、

    0V 最小输入电压规格适用于整个温度范围、而-0.1V 最小共模输入电压范围规格仅适用于25°C

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kengo
    如果您有任何其他问题、请随时点击回复重新打开主题帖。 否则、请选择 Resolved (已解决)。
    谢谢
    卡盘