Other Parts Discussed in Thread: TLV6710
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/778996/tlv6710-tlv6710
器件型号:TLV6710早上好、我想使用 TLV6710作为窗口比较器、以便检测24V 电源上的欠压和过压。 欠压必须设置为19V、过压必须设置为36V。
我想为比较器提供相同的受监控24V 电压电源、以及直接连接到24V 电压电源的上拉电阻。 问题在于、在数据表中、最大上拉电阻为25V、而我可以具有36V。 但是、我必须对 comprator 输出进行光隔离、以便在输出端可以具有0V (比较器下拉输出)或1.1V (当比较器提供高阻抗时、光隔离器开启)。
我是否可以使用此配置和36V 上拉电阻?
谢谢你。