This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7721:LMP7721电路调试

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/782121/lmp7721-lmp7721-circuit-debug

器件型号:LMP7721

尊敬的所有人:

 附件是我的电路。

现在,当我调试电路板时。

PH-的电压为1.65V (3.3V/2)、但 LMP7221的 PIN4 Vout 为1.2V、是什么导致了差异?

我找不到问题、电压应为 PIN4 (LMP7221) Vout 的1.67。

 

e2e.ti.com/.../probeSCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    U1的引脚1连接了什么?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai Klaas69:

    LMP7721的引脚1与 pH 玻璃电极的正极相连。
    我已经对电路板进行了调试、发现零点处存在偏移、大约为200mV。
    为什么? 如何将偏移从200mV 调整为0mV?
    接近0 mV?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai Klaas69:

    在我的电路中、PH+和 PH-是 pH 玻璃电极。

    PH+表示 PH 正端 、PH-表示 PH 负端

    pH +正端连接 LMP7721的引脚1,LMP7721的引脚4将是输出电压。

    在 PH-负端、I + 1.65V 电压偏置。

    您可以找到 probesch.pdf 文档中的电路。

    当我用不同的 PH 玻璃电极连接 到电路板时,我发现了这一点。

    引脚4 (LMP7721)的 Vout 在相同的。μ m 中是不同的

    当我将 PH 玻璃电感器输入到 PH=7.0时、LMP7721的 VOUT 应为1.65V、但现在为1.2至1.61V。

    我使用 LMP7721 (电路)连接了电路板的电路,该电路参考 AN-1852文档。

    如果您知道原因、请尽快。 因为该项目 非常紧急。

    原因是什么?请 帮我 调试它吗?

    e2e.ti.com/.../2577.probeSCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我看不到错误。 但我知道液体中一次只能有一个 pH 传感器。 此外、pH 传感器非常敏感、很容易被破坏。 使用欧姆计进行简单的测量可能会破坏它们。 即使是最小电流也不能流过它们!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    如果使用高值电阻器将 PH+和 PH-短接、例如10M、您是否会得到零? 如果是、则电路工作正常。 否则、电路板的输入侧会发生泄漏。

    正如 Kai 所说、pH 探针非常精密。 如果存储不当、它们可能会变干。

    请参阅此页面、Hanna 是演示板/应用手册中使用的探头的制造商

     https://hannainst.com/ph-electrode-maintenance-calibration-guide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul Grohe:
    按照您的方法、我通过以下步骤测试电路。
    1.首先拆下 PH 玻璃电极。
    2.连接两个测试端(PH+和 PH-)和10M 1%电阻。
    然后 LMP7721的输出电压正常、输出为1.65V、等于 PH-。
    感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    那么很可能 pH 传感器损坏了。

    您能否使用另一个 pH 传感器检查电路?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai klaas69:
    我已经测试了两个 PH 传感器、LMP7721 (PIN4)的输出电压不等于 PH-(1.65V)
    一个 pH 传感器是新模型。
    PH 传感器的差值是如此之大?
    我认为 PH 传感器没有损坏。 可能 PH 传感器的质量就像这样。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    探头是否带有电容或电容? 它在不使用时一直处于开启状态吗? 电容器中是否有解决方案? 水合或干燥传感器?

    您是否下载并阅读了 Hanna pH 电极维护指南? 它们在护理和使用方面非常具体。

    https://hannainst.com/resources/ph/guides/ph-electrode-maintenance-guide--hanna-instruments.pdf

    您是否考虑了温度? 传感器也与温度相关。

    https://www.westlab.com/blog/2017/11/15/how-does-temperature-affect-ph

    大多数商用 pH 计探头的探头中都有一个温度传感器进行补偿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    上述维护 PDF 中包含一个指向 pH 探针故障排除指南 PDF 的链接-我认为这可能有助于您确定您的探针是否不良:

    https://hannainst.com/resources/ph/guides/ph-electrode-troubleshooting-guide--hanna-instruments.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul Grohe:
    我无法下载 pdf。
    以及具有温度传感器的 pH 传感器。
    以及 PH 传感器的维护、我知道。
    我先使用放大器。
    感谢你的帮助。
    我知道这种方法可帮助您确保电路正确。
    再次感谢您。