This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV934-N:更好的低功耗(电流电源)替代四路运算放大器 LMV934-N

Guru**** 2769355 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV934-N, TLV2764, TLV2765, OPA4348, OPA4313, TLV9004, TLV4313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/782901/lmv934-n-any-better-in-low-power-current-supply-to-replace-quad-opamp-lmv934-n

器件型号:LMV934-N
主题中讨论的其他器件: TLV2764TLV2765OPA4348OPA4313TLV9004TLV4313

请帮助您找到更好的低功耗(电流电源) 产品来替代此四路运算放大器 LMV934-N

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    从较低的电源电流变为较高的电源电流。 器件型号后显示的电源电压范围。
    TLV2764 1.8V 至3.6V
    TLV2765 1.8V 至3.6V
    OPA4348 2.1V 至5.5V
    OPA4313 1.8V 至5.5V
    TLV9004 1.8V 至5.5V
    TLV4313 1.8V 至5.5V