This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:输出电流

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/779766/lm358-output-current

器件型号:LM358

大家好、

您能否帮助解释下表所示的输出电流含义?

当 Vs=15V、Vo=0V、VID=1V、拉电流-30mA (典型值)且 Vs=15V、Vo=15V、VID=-1V、  灌电流12mA (最小值)时?

谢谢。

James。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    查看数据表的图8、9和10。 这应该使事情更清楚。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    此规范的哪一部分令您感到困惑? LM358输出级具有不同的拉电流和灌电流能力、这就是数字不同的原因。 如果电路配置使电流进入运算放大器输出(负载连接到 VCC、输出电压低于 VCC)、则表示它正在灌电流。 拉电流是一种更典型的情况、输出电压高于负载端接电压。

    希望这有所帮助、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的解释。

    您能帮您解决这个问题吗? 我有10kohm 负载、   并且在启动时 Voutput=15V、然后 Vout 下降到大约5V。 LM358是否会因启动电流尖峰而出现?

    James。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    我不理解这个问题。 您是否说过、当您向放大器施加电源时、输出会峰值至15V、然后下降至5V? 您可以附加屏幕截图和原理图吗?

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

     

    这是客户提出的问题、我还没有波形。

    15V 至5V 只是输入电压变化的响应、这并不意味着电源电压。 我相信电源电压保持平稳。

    谢谢。

     

     

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 如果您将来有任何更多信息、请告诉我、我们可以解决这个问题。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    此 LM358用于220V 线路电流感应、 使用10kohm 电阻作为放大器的负载、输出电压为0~5V。 LM358输出电流可以满足该电阻器的要求吗?

    顺便说一下、客户反馈电流启动时会出现尖峰、而且还没有波形。

    谢谢。

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    对于10k 电阻负载接地且运算放大器输出0V 至5V 是正常的。 负载电流为0uA 至500uA;从运算放大器通过电阻器接地。