This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 CD4060BM96芯片组时有一些问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/782616/some-question-when-using-cd4060bm96-chipset

主题中讨论的其他器件:CD74HC4060

大家好:

 以下是我的电路。

现在、我测量引脚7 (CD4060BM96的 Q4)、频率为20Hz)

频率应接近2K,您能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    数据表显示:"当 Rx < 50k 时、不建议在电源电压低于7V 时应用 RC 振荡器。"

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai Klaas69:
    如果使用3.0V 作为电源,电阻器和电容器应设置为获得2K 的频率?
    R1 =?
    R5=?
    C4=?
    请帮帮我。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    为什么不采用74HC4060? 它可以更好地处理3V 的电源电压。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    由于 CD4060未针对3V 工作电压进行优化、因此请考虑 P2P 等效 CD74HC4060器件。
    数据表在第7页指定了2khz 频率的 Rx Cx。
    祝你好运