This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6703:原理图审阅

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/782812/tlv6703-schematic-review

器件型号:TLV6703

尊敬的团队:

您能帮我们进行双重检查吗?这里有什么问题吗?

电路需要感测输入电压并在9V 以下时发送警报。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kuan

    当 VCC_12V >= 9V 时、输出将变为高电平。

    当 VCC_12V < 8.877V 时、输出将变为低电平。

    看起来不错!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuan、

    原理图看起来不错。

    此致、
    Jonny