This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:INA240共模电压查询

Guru**** 2769075 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/782287/ina240-ina240-common-mode-voltage-query

器件型号:INA240

您好!

我想了解在我的应用中使用 INA240的可行性。 我计划在电机控制器中使用 INA240进行直列式电流感应。  

我的电池电压最大为60V。 但是、让我们假设自行车在磁通减弱区域运行、我突然离开油门。  INA240的共模电压是多少? 它会影响它吗? 计算出反电动势相电压可达到约100V 的峰值。  

我无法理解在上述情况下会发生什么情况。 可以帮帮我吗?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入引脚的最大电压范围为-6V 至90V。 受此范围之外应力影响的零件不在工厂保修范围内。

    但是、该过程和设计能够承受100V 的电压。 我们已经将某些特征评定等级提高到了该级别。 我个人认为、100V 共模瞬变可能不会对输入造成损害。 严格来说、这仅供参考;TI 不会以任何方式认可在其指定范围之外使用 IC、因此您有责任进行验证。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Guang、
    感谢您澄清规格。 我将对其进行测试、看看它是否足够。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rushi、

    如果您对本主题或其他主题有疑问、请发帖。 并祝愿您的项目成功。

    此致、Guang