This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RCV420:基准噪声降低引脚利用率

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/782743/rcv420-ref-noise-reduction-pin-utilization

器件型号:RCV420

尊敬的所有人:

我需要有关 RCV120的信息。

WAHT 是引脚7的功能(基准噪声降低)。

在一些应用手册中、原理图中未报告该情况、我不知道如何连接它。

可以帮帮我吗?

提前感谢。

此致

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stefano

    REF 降噪引脚的功能在数据表第7页的电压基准下进行了讨论:

    基准电压的高频噪声(至1MHz)
    通常为1mVp-p 电压基准为时
    用于电平转换、其在输出端的噪声贡献
    由于8:1衰减、接收器通常为125mVp-p
    从基准输入到 Rcv 输出。 可以降低基准噪声
    在噪声之间连接一个外部电容器
    接地端。 例如、0.1mF 电容器
    将上的高频噪声降低至大约200mVp-p
    基准的输出、而在的输出上大约为25mVp-p
    接收器。

    此致
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dennis:
    非常感谢您的回复。
    因此、如果我不使用此引脚、我可以将其保持为"未连接"...

    此致
    Stefano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stefano

    是的、它可能会保持未连接状态、输出中的噪声将会增加一点。

    Dennis