This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:AMC1200是否可用于测量电压?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/782530/amc1200-can-amc1200-used-to-measure-voltage

器件型号:AMC1200
主题中讨论的其他器件: AMC1311

尊敬的 TI:

  AMC1200是否可用于测量电压?  如果是

  AMC1200和 AMC1311在测量电压时有何不同? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这两种器件都可用于测量电压、但由于输入电阻的原因、AMC1311比 AMC1200具有很大优势。 AMC1200输入电阻的典型值为28kOhm、而 AMC1311输入电阻的典型值为1GOhm。 AMC1311主要用于电压检测、AMC1200主要用于分流电阻器上的电流检测。