This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TLV171:PSpice 模型有错误

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLV171, OPA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/781578/tina-spice-tlv171-pspice-model-has-an-error

器件型号:TLV171
主题中讨论的其他器件:Tina-TIOPA188

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我们的客户使用 TLV171的 PSPICE 模型。

在 subckt 中存在"语法错误"。

----------------------------------------------------

*
.subckt VCCS_EXT_LIM_TLV171 VIN+ VIN- IOUT- IOUT+ VP+ VP-
.param 增益= 1
G1 IOUT+ IOUT-值={LIMIT (GAIN*V (VIN+、VIN-)、V (VP-、VIN-)、V (VP+、VIN-))}
结束 VCCS_EXT_LIM_TLV171
*

----------------------------------------------------

此参数中是否存在任何错误的语法描述?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我们您的客户正在使用什么仿真器工具吗?

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、您好!

    感谢你的答复。
    客户使用" Altium Designer "。
    是否需要更改语法?

    我尝试在 TINA-TI 中进行仿真、没有问题。

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信您的客户在 TLV171模型方面遇到的问题与 此论坛主题相关。 TLV171和 OPA188都使用相同的模型架构、因此我相信这些问题是相关的。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、您好!

    感谢你的答复。
    我明白了。 我建议客户检查其仿真器的版本。

    谢谢、
    Naoki Aoyama