This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV339:关于未使用的终端处理。

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/781602/lmv339-about-unused-terminal-processing

器件型号:LMV339

你(们)好。

您能给我一些关于如何处理未使用的终端的建议吗?

我很高兴告诉我建议的电阻值。

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kengo、

    为了确保您不会消耗不必要的功率、您可以将未使用的输入连接到两个不同的(非低阻抗)电压。 如果连接到低阻抗源、则使用串联电阻。 这将提供一个已知且稳定的未使用的输出。

    或者、一个输入通过串联电阻连接到 GND/VCC-引脚、另一个输入通过串联电阻连接到 VCC。 这将提供一个已知且稳定的未使用的输出。

    此致、
    Jonny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jonny。

    感谢你的答复。

    如果输出为开路、是否正常?
    然后、是否可以将两个输入连接到 GND?

    此致。
    Kengo。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kengo、

    是的、如果输出保持打开状态、则正常。

    可以将两个输入连接到 GND -这将提供未知且可能不稳定的输出。 但是、如果您使用的是双电源、请勿执行此操作。 如果负电源最后上升、负电源可能变为正电源并损坏部件。

    此致、
    Jonny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jonny。
    感谢你的答复。
    我了解了未使用的终端处理。

    此致。
    Kengo。