This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6482:LMC6482是否是替代 AD8667的最佳解决方案?

Guru**** 2508755 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2187, LMC6082, OPA2197, LMC6482, OPA2196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/781435/lmc6482-is-lmc6482-the-best-solution-to-replace-ad8667

器件型号:LMC6482
主题中讨论的其他器件:OPA2187LMC6082OPA2197OPA2196

尊敬的 TI:

   我们需要使用 TI 放大器来替代 AD8667、 您能提供一些建议吗? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    哪些参数必须匹配?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user3830479、

    要更换 AD8667、请查看 OPA2187。  OPA2187是一款零漂移    运算放大器(请参阅此处的技术手册:www.ti.com/.../sbot037a.pdf),它是一款宽电源 CMOS 运算放大器,可轻松地与竞争对手的器件取得领先地位并在所有领域占据主导地位。  请参阅下面的规格比较、您可以从 ti.com/product/OPA2187免费订购一些样片

    此致、

    Raphael Puzio

    规格

    TI LMC6082

    AD8667

    电源电压(V)

    4.5 < Vs < 15.5

    5 < Vs < 16

    GBW (MHz)(典型值)

    1.3.

    0.52.

    压摆率(µs μ s)(典型值)

    1.5

    0.26.

    输入失调电压(mV)(典型值、最大值)

    0.15、0.35

    0.03、0.175

    µV 偏移漂移(μ V/°C)(典型值、最大值)

    1、-

    1.5、5

    输入偏置电流(nA)(典型值)

    0.00001

    0.0003.

    噪声@ 1kHz (nV/rtHz)(典型值)

    22.

    23

    每通道 Iq (mA)(典型值、最大值)

    0.45、0.75

    0.21、0.275

    输出电流(mA)(典型值)

    21.

    7.

    轨到轨

    输出

    输出

    工作温度(°C)

    -40至85

    -40至125

    封装

    SOIC-8、PDIP

    SOIC-8、MSOP

    价格(Web)  

    1.38美元

    1.58美元

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢谢!
     OPA2197可以吗?  我感谢 OPA2197比 OP2187便宜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试保持 Iq 下降。  OPA2197的 IQ 是 OPA2187的10倍、而 LMC6482和 AD8667的5倍。  如果您要使用这样的器件、请使用 OPA2196、因为 Iq 更低、成本更具竞争力。