This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9002:闭环增益情况下的输出阻抗(反相放大器)

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/782115/tlv9002-output-impedance-in-case-of-closed-loop-gain-inverting-amplifier

器件型号:TLV9002

大家好

如果我们问 TLV9002、您会介意吗?

数据表中提供了"开环输出阻抗=1200ohm"说明。
我们想知道闭环增益(反相放大器)情况下的输出阻抗。
这个多少钱? 这是否与 开环输出阻抗= 1200欧姆相同?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在闭环配置(反相放大器)中、开环输出阻抗不会改变。 闭环输出阻抗在闭环配置中会发生变化、具体取决于放大器的增益。 我建议观看 旧学校设计中的现代运算放大 器、了解 Zo (开环输出阻抗)和 Zout (闭环输出阻抗)之间的差异以及如何计算 Zout。

    谢谢、

    Tim Claycomb