您好、团队、按照要求:
20µSec 使用的是 INA203AQPWRQ1器件、并观察到在没有延迟电容器的情况下、我将得到大约10 μ F 的电流。 CMP2输出端的延迟。
数据表显示 CMP2响应时间为1.3µSec μ s。 在我的设计中、产生此额外延迟的位置就是我想要理解的。
另一个问题是比较器2延迟时间计算公式、如下所示(取自数据表):
这是否意味着、如果我使用0.1uF 电容器、那么我将在 CMP2的输出端获得0.5秒的延迟?
此致
Josef
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、团队、按照要求:
20µSec 使用的是 INA203AQPWRQ1器件、并观察到在没有延迟电容器的情况下、我将得到大约10 μ F 的电流。 CMP2输出端的延迟。
数据表显示 CMP2响应时间为1.3µSec μ s。 在我的设计中、产生此额外延迟的位置就是我想要理解的。
另一个问题是比较器2延迟时间计算公式、如下所示(取自数据表):
这是否意味着、如果我使用0.1uF 电容器、那么我将在 CMP2的输出端获得0.5秒的延迟?
此致
Josef
Nachiket、您好!
很抱歉,您的问题没有得到解决。 让我澄清一下我之前写的内容并回答您的问题。
对于您的第一个问题、比较器2的总响应时间是10-20微秒、而不是1.3。 之所以这样、是因为这是根据数据表设计和指定比较器2的方式。 如果没有 Cdelay、则比较器2输出响应将是图24中所示响应的典型值、显示的总响应时间为11us。 请记住、总响应时间=传播延迟+响应时间。
此外、比较器2的传播延迟(通常为10us)远长于比较器1的传播延迟(通常为125ns)、如图18、19、21、22、23所示、 和24。
要回答第二个问题:是的、如果延迟时间= 0.1uF、则总延迟时间为0.5秒。 这直接是电流数据表中的典型规格、并符合比较器2延迟公式 Cdelay = T/5。
希望这对您有所帮助。
此致、
Peter Iliya