This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4121:工作温度范围

Guru**** 2926370 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/781835/ths4121-operating-temperature-range

器件型号:THS4121

当我阅读 THS4121的数据表时、我发现两个关于 THS4121IDGK 工作温度范围的自相矛盾的信息。 在顶部、我可以读取-40/85°C

在订购部分、对于 DGK 封装、我只能读取0/70°C。 对于其它封装,珍珠范围符合后缀 I:-40/85°C

您能否确认 THS4121IDGK 的正确范围?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我正在研究这个问题、以便为您找到答案。

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已被告知可订购产品附录一定不正确,因为根据数据表,该器件应支持 TA =-40°C 至85°C。

    谢谢!
    卡兰