This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:绝对最大值

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: INA317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/781571/ina333-absolute-max

器件型号:INA333
主题中讨论的其他器件:INA317

我应该如何解读该器件的绝对最大额定值? 在推荐条件下、电源电压的最大值为5.5V、在绝对最大值中、最小电源电压为7V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alam、

    这很简单:建议的最大电源电压为5.5V、允许对电源电压线路上的过压、毛刺脉冲、噪声和干扰进行一些保留。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alam

    在绝对最大额定值表中似乎有一个拼写错误。 7应该位于 Max (最大值)标题下。
    我将向文档团队发送一份备注。

    此致
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、您好、我相信 INA317数据表也有相同的拼写错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alam、

    您将无法从任何制造商处找到完全没有拼写错误的任何数据表...

    Kai