This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4509:针对直流耦合、差分输入修改 ADS4249EVM

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4509, ADS4249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/781259/ths4509-modifying-ads4249evm-for-dc-coupled-differential-input

器件型号:THS4509

您好!

我的客户期待在   新项目中使用 ADS4249 (带 THS4509)、并且希望使用 ADS4249EVM 评估器件。

它们处理直流耦合差分输入信号、因此必须修改电路板以适应其用例。

使用我们的 SLAU333A、他们确定了一些必要的更改(请参见随附的文档)。 现在、他们想知道对所附原理图幻灯片2所做的修改是否足够、或者他们是否需要考虑其他事项? 此外、还将对原理图的第3张幻灯片进行相同的修改。

感谢您的支持。

此致、

Stani

e2e.ti.com/.../annotations.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stani、

    我查看了您的 THS4509原理图。 组件值看起来不错。

    我 Ω μF 您应该考虑的一点是、通过69.8k Ω 电阻器和0.22k Ω 电容器将输入端接与放大器电路的输入阻抗相结合、以接地。

    您还可以查看数据表以了解布局指南。 如果您想了解更多信息、还可以查看以下应用手册:  

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    感谢您查看原理图。

    此致、

    Stani