This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:AMC1300单端输入模式、使用问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/781162/amc1300-amc1300-single---end-input-mode-use-problem

器件型号:AMC1300

霍尔:

我们将推动 AMC1300来替换 avgo_ACPL-c790。 我们的竞争产品(ACPL-c790)支持差分输入和单端输入的两种工作模式。 在 AMC1300数据表中、只有差分输入工作模式。

如果 AMC1300也连接到单端连接、我想知道是否会对性能产生影响?

此致

Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leon、

    两种器件都具有全差分放大器开关电容器输入。 在单端配置中测量信号具有固有的缺点、因为测量时会产生噪声。 对于差分测量、两个通道上的噪声应相似、并在通过放大器时将其减去。 这两种器件都是如此。

    本视频可能对您有所帮助: training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-sar-adc-input-types
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex
    非常感谢您的支持
    此致
    Leon