This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6522:SPI 时序要求

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6522, LMH6521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/781324/lmh6522-spi-timing-requirement

器件型号:LMH6522
主题中讨论的其他器件: LMH6521

您好!  

我对 LMH6522有疑问。

[第1季度]


(D/S、P5)

1. fSCLK 的最大值是否未指定?

fSCLK 的最小值是否真的是20MHz?

[第3季度]

请告诉我 SPI 时序要求。


(D/S、P23)

此致、

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaede、

    其中一些信息可在 LMH6521数据表的数据表中找到、该数据表来自同一系列器件。 由于 LMH6522的数据表中似乎缺少时序要求、我建议使用 LMH6521数据表中的时序。 我们将研究解决此问题、以备将来参考。

    最棒的
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan、

    感谢你的答复。

    我指的是 LMH6521 D/S

    我理解它就像下面蓝色字母的评论、但是这样吗?
    感谢您的评论。

    [第1季度]


    (D/S、P5)

    1. fSCLK 的最大值是否未指定?
    -> fSCLK (最大串行时钟频率)为50MHz (典型值)。

    fSCLK 的最小值是否真的是20MHz?
    -> 它不是20 MHz。
    未指定
    如果以10MHz 或更低的频率驱动、则没有问题。

    [第3季度]

    请告诉我 SPI 时序要求。


    (D/S、P23)
    -> LMH6521 D/S

    此致、

    Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaede、

    是的、蓝色文本总结了我的回答。 在2种情况下、SPI 最小要求设置为20MHz、因为这是 ATE 测试的最低频率。 因此、无法保证低于20MHz 的频率能够提供相同的功能、但它仍然可以正常工作。

    最棒的
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hasan、

    感谢您的快速回复。
    我对你的评论表示不满。

    此致、
    Kaede Kudo