This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM239:更改了 TJ (最大值)规格

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/778921/lm239-tj-max-specification-change

器件型号:LM239

您好!

我们的客户一直在高环境温度 EE 下使用 LM239。

最近、SLCS006U 数据表中的 Tj (max)规格从105°C 更改为85°C。

它们关心偏移(最大值)值、该值在整个范围内为15mV、为-25至105摄氏度。

但现在、在-25°C 至85°C 时的失调电压为15mV、失调电压性能似乎非常降级。

这是否真正理解“新生产批次”器件在85摄氏度时的偏移比以前的器件更大?

或者,实际的失调电压性能与“以前的批次”器件相同,但只是更改了数据表上的 Tj (max)规格?

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Mochi、

    LM239的温度范围没有变化。 它始终为-25至+85°C

    在数据表修订版本 U 中修复的首页说明文本中出错

    "建议运行"表中始终注明-25至85C。

    LM239器件、规格或测试系统限制没有变化。 因此、如果该器件过去适合使用、它将继续适用。

    此外、还有一个竞争对手器件的 LM239额定温度高达+105C、客户假设所有 LM239S 都具有此温度范围。 这种情况经常出现...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    感谢您的快速回复。

     

    好的、此更正只是在"首页"部分中、而不是"建议的运行条件"部分中。

    那么、很明显、实际器件性能没有变化。

    所以,我们不应该对这个主题感到太热,即使它是简单和令人困惑的拼写错误:-)

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    莫奇雪-圣
    感谢您的理解。 我将关闭此主题、但如果您需要进一步的支持、请随时点击"回复"或打开新主题。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul-san、

    感谢您的支持。

    我们将在本周拜访我们的客户以解释这一事实。

    此致、

    Mochizuki