This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:需要监控最大电流1A、什么?#39;s 是分流电阻值的最佳选择

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/781470/ina226-need-to-monitor-max-current-1a-what-s-the-best-choice-of-shunt-resistance-value

器件型号:INA226

大家好、

   我的客户希望使用 INA226来监控其电路板上的最大电流1A、分流电阻值的最佳选择是什么以保证更高的精度? 非常感谢!

此致

正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Zhengquan、

    严格地说、电阻器的最佳选择是具有0.1%容差且已正确组装到电路板上的电阻器。 最大输入失调电压(Vos_input)为±10µV μ V、因此任何感测到的分流电压(Vshunt)在绝对最差情况下都可能会关断±10uV、无需校准。 因此您希望分流电阻器足够大,以便在1A 时 Vshunt >>10µV Ω。 在这种情况下、增益误差(典型值0.02%)将在 Vos_input 之上占主导地位。

    最大满量程输入(可感测的 Vshunt)为±81.92mV。 如果我们在负载电流为1A 时将 Vshunt 设置为81.92mV、则 Rshunt = 81.92mΩ Ω。 最接近的0.1%电阻值为81.6mΩ Ω、最接近的1%电阻值为80.6mΩ Ω(尽管这取决于供应商)。 无论如何、通过选择一个低于81.92mV 的电阻器、您将考虑1A 时的任何电流噪声。 因此、如果81.6mΩ Ω 是分流电阻、则需要1.003921A 才能使 INA226的输入饱和。 客户可能希望根据他们考虑的温度范围进一步降低 Rshunt。 温度差将根据数据表规格增加 Vos 和增益。 它还会根据 Rshunt 数据表引起 Rshunt 电阻的变化。 客户需要考虑最大温度下的 Vshunt 值、然后设置 Rshunt、以便 Vshunt 不会在电流< 1A 时饱和。 共模电压(VCM)和电源(VS)也会导致 Vos。 请查看我们的培训课程或阅读以下电路文章、了解如何计算放大器误差。
    training.ti.com/getting-started-current-sense-amplifiers
    www.ti.com/.../sboa336.pdf
    www.ti.com/.../sboa179.pdf

    根据数据表、如果 Rshunt 为81.6mΩ μ V、VCM= 12V、VS = 3.3V、环境温度为25°C、则 Vos = 10µV μ A。 81.6mΩ、122.5µA 校准、客户在最坏的情况下无法感测到低于10µV μ A/μ s =μ A 的电流。 如果客户完美地校准了每个器件的偏移、那么他们理论上可以感测到低至2.5µV μ V 的 INA226 LSB 的电流。 尽管负载电流噪声可能使该电流电平无法解决。

    希望这对您有所帮助。
    Peter Iliya
    电流感应应用