This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1013:LT1013

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: LT1013, TLE2021, OPA237, LMC6001, TLV2262AM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/780818/lt1013-lt1013

器件型号:LT1013
主题中讨论的其他器件: TLE2021、 OPA237、 LMC6001、 TLV2262AM

我 使用 LT1013在积分器下方进行仿真。

OPAMP 的仿真输出波形 Vout 稳定在1V、而实际上稳定在0V。这是什么问题? 这是因为模型很旧吗? 解决方案是什么?

e2e.ti.com/.../6201.Integrator.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kaveh、

    它与该线程有关吗?

    e2e.ti.com/.../780510

    为什么不提出此主题?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这个问题似乎变得太复杂了、我没有得到任何答案。 我正在尝试了解电路的不同部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaveh、

    在讨论您的问题的其他主题中、您有许多有用的答案...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、我有了有关如何仿真电路以获得相位裕度的说明。 但最终没有任何解决方案能够合理地说明振荡源。 仿真电路时仍然有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kaven、

    LT1013仿真模型基于传统的 Boyle 模型、该模型在1970年代或80年代开发。 按照当今的标准、这非常简单、并且可以模拟运算放大器的最小电气参数。 自 LT1013 Boyle 模型开发以来、模型发生了巨大变化、其中包括更多的电气参数、从而提供更真实的仿真结果。

    TI 没有适用于 LT1013的较新类型的模型、但有许多基于我们最新的现代模型设计的新构建的运算放大器模型。 与 LT1013最接近的运算放大器是 TLE2021、该运算放大器具有新构建的双极运算放大器模型、其电气规格与 LT1013相似。 因为它有一个更加复杂的模型、它可能会帮助您分析整个电路中正在发生的情况。

    您可以在此处找到 TLE2021模型:

    www.ti.com/.../toolssoftware

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Thomas。 之前我被告知改用 TLV2262AM、OPA237和 LMC6001。
    您能更详细地解释一下 TLE2021与 LT1013类似、更适合使用的术语、而不是其他术语吗? 在极点位置、频率响应、输出电流等方面有何影响?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使使用 TLE2021、OPAMP 的输出也稳定在 0.75V 而不是0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LMC6001的仿真看起来更接近于现实。 请参阅此主题 :e2e.ti.com/.../2886751
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kaveh、

    这是因为、高电压双极运算放大器通常使用输出级设计、可防止电源轨摆动到接近几百毫伏甚至伏特的电压。 LT1013和 TLE2021线性输出摆幅为相对于电源轨的电压。 一旦超出线性输出范围、实际运算放大器及其仿真模型应在指定的电压电平下进入饱和状态。 LMC6001等 CMOS 运算放大器使用不同的输出级设计、可实现更靠近电源轨的摆幅。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程