This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9001:传播延迟

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9001, TLV3501, LMV7219, LMV761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/780837/tlv9001-propagation-delay

器件型号:TLV9001
主题中讨论的其他器件: TLV3501、 LMV7219、 LMV761

大家好、

我的客户要求 TLV9001的传播延迟。 数据表不提供此类数据。 请提供数据。

此外、我们是否有 Voffset 为0.8mV 的比较器? 我的客户正在寻找 SGM8743YC5G 替代产品。 谢谢。

此致、

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yen、

    TLV9001是一款运算放大器、没有比较器。 因此、TLV9001的数据表未指定传播延迟时间。 但它指定了压摆率、稳定时间和过载恢复时间。 这些是 OPAMP 的相关参数。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yen、

    Kai 完全正确。 运算放大器最接近的参数是过载恢复时间、但稳定时间和压摆率也会影响"传播延迟"。

    最棒的
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    在这些速度下、它们需要使用"实际"比较器。

    功能最接近的是 TLV3501、但它不是 P2P。 由于温度范围更宽(125C)、失调电压会更高一点。

    最接近的 P2P 兼容性是 LMV7219 (7ns)、但偏移稍高。

    偏移最小的比较器是 LMV761。