This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4521:从结点到外壳底部的热阻

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/781437/ths4521-thermal-resistance-from-junction-to-bottom-of-case

器件型号:THS4521

您好!

请提供 THS4521 (DGK)封装从结点到外壳底部的热阻。 数据表中列出了一个大小为115.3°C/W 的 RJB 值、我想使用填充不足来提高热性能。 我需要知道案例底部的阻力、以支持我的分析。  

谢谢、

HSG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HSG、您好!

    遗憾的是、我们没有该值。 通常在器件底部有散热焊盘时测量 RJC (底部)、而不是在使用 RJB 的情况下测量。 您可以在以下文档的第2.1节中看到测试方法: www.ti.com/.../spra953c.pdf

    最棒的
    Hasan Babiker