This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2674:输出电流能力

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/781174/opa2674-output-current-capability

器件型号:OPA2674

可能涉及的人员、

我有以下问题:

1) 1)数据表上列出的2个运算放大器中的1个或2个运算放大器的规格是协同工作的吗?

2) 2)如果我想驱动具有0-5V 摆幅的10 Ω 负载、能否将+6V 用作 V+、将-2.5V 用作 V-?

3) 3)如果第一个问题的答案是 2个运算放大器协同工作、您是否可以将两个运算放大器并联以获得更大的输出电流?

谢谢你。

微裕