This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2474:SMT 回流最大温度

Guru**** 2983340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/781203/tlv2474-smt-reflow-max-temperature

器件型号:TLV2474

尊敬的放大器团队。  

您能否获得 TLV2474AQDRG4Q1的 SMT 回流最高温度信息 ?

谢谢

此致

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    您的问题的简短答案是260°C

    这些信息可在TI.com 上器件文件夹的"质量和封装"选项卡中找到(请参阅所附图像)。  在您的器件型号下、转至"MSL 等级/峰值回流焊"列。  "260C"表示器件的最高回流温度为260°C

    如果 您有兴趣了解更多信息、我们还提供了另一个有关 e2e 的精彩主题、其中包含有关此主题的多个资源。

    此致、

    Daniel