This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL084:TL084或 TL054以重新访问 NCV33274ADTBR2G

Guru**** 2585125 points
Other Parts Discussed in Thread: TL054, TL084, LM2904, TLV4172, TLV4170, OPA4209, OPA4228, OPA4192, OPA4140, OPA4197, OPA4227, TL084A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/780107/tl084-tl084-or-tl054-to-repalce-ncv33274adtbr2g

器件型号:TL084
主题中讨论的其他器件:TL054LM2904TLV4172TLV4170OPA4209OPA4228OPA4192OPA4140OPA4197OPA4227、

我有一位名叫"江门星江转向器"的客户 、工程师使用 LM2904AVQDRQ1代替 NCV33274ADTBR2G 进行电机电流采样、发现  采样波形失真。 我建议他 使用 TL084或 TL054代替 LM2904AVQDRQ1、替换 NCV33274ADTBR2G 是否是正确的器件号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    我从所选的器件中假设它们需要高电源电压。 您推荐的器件可以正常工作、并且可能与 LM2904的失真类型不同。 您还可以查看 TLV4170或 TLV4172。

    LM2904、NCV3327和 TL084都是完全不同的器件-它们最重要的是什么? 带宽、IQ、失调电压?

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    放大器用于对电机电流进行采样、工作时可能会以非常高的速度运行、因此它需要足够高的 SR 和 GBW 来满足制造需求。 我认为、GBW 和 SR 是他们选择放大器的首要优先级。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    NCV33274是一款 µs 极快的双极运算放大器、具有24MHz 带宽和10V/μ s 转换率。 LM2904 µs 1.2MHz 带宽和0.5V/μ s 压摆率。 因此、当带宽和压摆率是应用中的一个问题时、LM2904是一个相当糟糕的选择。

    TL084和 TL054速度快得多、但与 NCV33274的共模输入电压范围不兼容。

    最终、可以使用 OPA4192或 OPA4197。 OPA4140、OPA4209、OPA4228和 OPA4227。 所有这些运算放大器都很快速、显示的输入失调电压很低甚至很低。 但它们在共模输入电压范围内有所不同。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

     很好的帮助!客户 一开始就选择了 LM2904、工程师在 电路板上应用了 TL084A 样片进行测试、没有任何异常反馈给我。 如果有任何问题、我会采纳您的建议。谢谢!