This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR106:XTR106中的 Vref 和 Vreg 电压为零

Guru**** 2559110 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/778707/xtr106-vref-and-vreg-voltage-is-zero-in-xtr106

器件型号:XTR106

你(们)好

我必须为具有520欧姆阻抗的称重传感器设计4-20 mA 发送器电路。

我使用了 XTR106数据表图5中提到的 XTR106和电路。

但我没有任何 Vref 电压为我的传感器供电、这意味着电压为零、因此我的电流也为零。 (VREG 也为零)

我的电路是:

我不知道问题是什么。 XTR106可能已损坏、但我购买的所有5个 IC 的结果都相同。

如果有人能帮助我、我会很感激...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amir、

    为什么电桥上有 GND 连接? 请注意、不要将 XTR106电路的任何元件连接到 GND!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的传感器有一根导线用于屏蔽...
    如果我将 GND 连接到 XTR106电路,会发生什么情况?...我确信,例如,如果我将引脚7连接到 GND,情况将会好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    整个 XTR106电路悬空、引脚6上的电压由负载电阻上输出电流的压降(负载电阻从连接器 P1的引脚3连接到引脚2)进行转换。 因此、您不得将 XTR106的引脚7或任何其他引脚连接到 GND!

    使用 GND 作为电桥的屏蔽也不明智。 相反、将屏蔽层连接到引脚6。 但请注意、引脚6未连接到任何外部电位!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai
    感谢您提供的有用答案... 我将纠正我的电路
    但我的问题是、为什么我没有 Vref 电压? 它是否与 Vref 和 Vreg 电压相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amir、

    我不知道。 最终、XTR106被意外地将 GND 连接到 XTR106而损坏?

    我将纠正该电路并使用全新的 XTR106进行检查。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何确定 XTR106是否被破坏? 它是否是对它的检查测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amir、

    如果您的电路正确且 XTR106正常、则电路应该正常工作。 否则、电路中可能会留下错误、或者 XTR106可能会损坏。

    您所显示的原理图是完整的还是有任何使用 GND 的扩展? P1的引脚1处的"Span"信号的用途是什么?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    还不完整、我有另一个器件切断电路并提供恒定电流...但我单独测试此电路、没有其他东西、结果是相同的(我没有像您提到的那样使用 Sheild 引脚)...您是否确定我是否将 GND 连接到 XTR106的引脚7 (使用 MOSFET)、 XTR106是否会损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amir、

    您能否展示 MOSFET 的原理图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    这是我的整个电路

    AD694可以正常工作、但 XTR106不能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能需要使用 Rload 来获得响应、但在这种情况下、IO 的电压将在我的情况下保持恒定...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 XTR106的测试、我在 PIN2和引脚5之间得到恒定的1V 电压、但电流为零...这是否意味着 IC 损坏? (在这种情况下、我没有使用 PIN6、引脚14和引脚11)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amir、

    您没有连接到 XTR106的 Rload?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    过去、我在 Rload 的 P1连接器的 PIN2和引脚3之间放置了一个100欧姆电阻器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amir、

    它当时是否与 Rload 配合使用?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai

    不幸的是,不是。。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amir、

    尝试使用全新的 XTR106。 移除所有此 MOSFET 组件并移除 AD694。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai

    因此、您认为 XTR106损坏了...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amir、

    是的、看起来是这样的。 只需带上一个全新的 XTR106、然后重试。 通常、只要您按照数据表中的建议对 XTR106进行布线、就可以很容易地使 XTR106正常运行。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai

    我使用全新的 XTR106进行测试、现在我有 Vref、Vreg 和4mA 输出电流... 现在、我对 XTR106数据表的图5有另一个问题、我将使用新的线程来解决它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amir、

    很高兴听到您可以解决这个问题!

    Kai