This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2277-EP:电压似乎可以#39;t 被强制为正输入

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2277-EP, DAC9881, OPA2277, DAC9881EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/780976/opa2277-ep-voltage-seems-can-t-be-forced-with-positive-input

器件型号:OPA2277-EP
主题中讨论的其他器件: DAC9881OPA2277DAC9881EVMREF5050

您好!

我使用 OPA2277-EP 作为 DAC 基准电压的开尔文连接、如图1。

                                   (图1:OPA2277-EP 测试电路--以 SLAU279A P20为基准  )

首先、OPA227-EP 在+/- 14.5V 电压下运行 、 "正输入 A"约为5V。  

我的认知就是这样

由于开尔文连接的用途、VREFH-F1应被强制为5V

  μA 此 μA 正常工作,每个放大器的电流消耗应约为800 μ A (幸运的是,当我测量 OP_SENS_V+的电流时,电流消耗约为1580 μ A  )

但是、当我为该电路加电时、我发现了这一点  

1、 VREFH-F1不能被强制为5V、而是5.6V、最终缓慢上升至13.56 ~ 13.58V  

2. VREFL-F1可约为0V (此结果正常,似乎 “正输入 B”已连接至 AVSS  )

图1或我 的认知是否有问题?

感谢您的任何建议和 帮助。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wen、

    您选择的是哪种 DAC? 您能否展示包含此 DAC 的原理图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    感谢你的答复。

    我希望使用 DAC9881作为 DAC。

    但是、我没有在原理图中集成 DAC9881。

    由于在集成 DAC9881之前、我希望确保 DAC9881的基准电压能够稳定且精确。

    更准确地说,除电压表(34465A)外,我的电流测试电路没有加载任何负载。

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wen、

    您尚未将上述电路连接到 DAC9881?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    是的,我让 VREFH_F1 ( J83 )浮动在图1中

    但我尝试将 J83连接到 LDO 作为负载。 它仍然不能像"正输入 A"那样稳定。

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wen、

    如果未连接到 DAC9881、则电路将无法工作、因为 OPA2277的反馈环路未闭合。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    感谢你的答复。

    >>因为 OPA2277的反馈环路未闭合。

    1.我是否可以说由于 OUTA1和导致反馈环路未闭合的"负输入 A"之间连接了2.2nF (BC58)?

    2.用于 DAC9881基准力引脚(DAC9881的 VREFH)的 BC57、BC58和 R26是什么?

    3.如果我希望这个反馈环路可以闭合、我只想让 DAC9881在将来的测试电路中闭合呢?

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wen、

    请查看 DAC9881数据表的图64和图67、了解我的意思。

    图67中的电路与您的电路几乎相同、仅在连接到 DAC9881时才能工作。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    感谢你的答复。

    有关 DAC9881数据表图67的更多问题,

    1、OUTA 和负输入 A 之间为何使用2.2nF 的连接电容? 是否使用2.2nF 来降低 VREF 的纹波?

    2. 50欧姆和1nF 是作为低通滤波器工作还是发挥其他功能?

    μA 反馈环路未闭合、但静态电流约为1580 μ A。 我能不能说这个 OPA2277仍然有效或者已经被损坏了?

    谢谢!

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wen、

    1nF 电容器用作 DAC9881消耗的快速瞬态电流的储能器。 50R 电阻器将 OPA2277的输出与该容性负载隔离开来。 反馈路径中的2.2nF 电容用作相位超前电容、以恢复 OPA2277的相位裕度。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    感谢您的详细答复。

    我将使用 DAC9881重新排列原理图。

    您能否推荐 DAC9881的一些基准电压源(1.6V ~ 5.5V)?



    最后,我想就这一议题得出结论。

    1.我在 VREFH_F1 ( J83 )上得到大约13.56V 的原因是反馈环路没有闭合。 OPA2277的数据表显示,在测试开环增益时,Vo 可能等于(V-)+ 0.5 ~(V+)-1.2V。

    2.该测试电路仅在与 DAC9881连接时才能正常工作。

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wen、

    DAC9881EVM 使用 REF5050:

    www.ti.com/.../dac9881evm

    您的结论是正确的。

    Kai