This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA286-Q1:使用 INA286来检测0.1mV

Guru**** 2500985 points
Other Parts Discussed in Thread: INA286, TLV313, INA286-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/780475/ina286-q1-use-ina286-to-detect-0-1mv

器件型号:INA286-Q1
主题中讨论的其他器件:INA286TLV313

我想检测2m Ω R (电流为0.05mA~10A),的0.1mV-20mV 电压

INA286的输出为10mV-2V。  AMC1211的输出为(1.44-1~1.44+1)、

TLV313的输出为1.5*(0~2)=0~3V 、这将传输到 MCU 的12位 ADC (3.3V 电源)。  

我不确定它是否正常工作,或者我应该改用10m Ω R,那么检测电流范围 将重达0~2A

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它应该为2m Ω R 的0.1mV-20mV (电流为0.05A~10A)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    梁您好、

    感谢您考虑使用德州仪器。 您为电路的每个级获得的计算输出看起来都正确。 但是、INA286-Q1在0.05A 时可能会出现意外的误差程度。 这是由输入参考的失调电压造成的。 由于理想的预期最小 Vsense 为100uV、典型偏移为+-20uV、因此仅输入失调电压就可能产生20%的误差、甚至高达70%的误差。 您是否绝对需要此分辨率? 如果是、您可以使用上面建议的较大电阻。 也许您可以使用两个并联的分流器来获得5m Ω 的电阻。 您是否期望电流分流监控器的共模电压远低于0V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Patrick  

     是的、 还有另一个电路可检测-12.6V 的负共模电压下的电流、因此我选择 INA286、 6个电池的 GND 位于中间位置。  如果我在 GND 位置使用低侧电流检测、则电流可能是双向的