This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR106:知道 XTR106损坏或工作正常

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/779421/xtr106-know-the-xtr106-was-damaged-or-work-correctly

器件型号:XTR106

它是否有任何方式用于测试 XTR106?

我在 pin5和 pin2之间提供恒定的1V 电压、并在 p1连接器的 pin2和 pin3之间放置电流表、但电流为零! 这是指 XTR106损坏了吗?

引脚14、引脚11、PIN6和接地之间的电压(P1连接器的 PIN2)接近 Vcc=24V!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    在引脚(5)和 引脚(2)之间应用测试差分信号时、请记住  、对于 IRET、有一个共模电压范围要求。  相对于 IRET、允许的共模范围为1.1V 至3.3V。  此外、必须允许 IRET 相对于环路接地浮动。

    您能否 按如下所示连接测试信号、 其中 一个直流电源连接 在 IRET 和 VIN (-)之间 以将电压设置为 +2.5V、另一 个直流电源 连接在 VIN (-)和 VIN (+)之间以将测试电压设置为+1V?  请参阅下面的内容。  请注意、必须允许 IRET 电位相对于环路接地浮动。

    您能否测量 相对于 IRET 的 VREG 电压?  VREG 电压是否约为5.1V?

    非常感谢、

    Luis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    为什么要开始新的主题?

    如果您想对 XTR106的输入施加电压、则必须如数据表中所示。 具体而言、您必须为 XTR106的引脚6提供输入偏置电流的电流路径。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis

    感谢您的帮助指南。

    我通过这种方法进行测试、但输出电流为零!

    根据您的方法、VREG 电压相对于 IRET 约为2V

    但通过我在下面提到的电路、VREG 和 IRET 之间的电压接近于零

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/778707/2882521#2882521

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis

    感谢您的帮助指南。

    我通过您的方法进行测试、但输出电流为零!

    根据您的方法、VREG 电压相对于 IRET 约为2V

    但通过我在下面提到的电路、VREG 和 IRET 之间的电压接近于零!

    ]

    这意味着 XTR106损坏了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai

    我这么做、但结果是相同的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    按照 Kai 在另一个论坛主题中的建议、从全新的 XTR106器件和外部晶体管开始。  确保 传感器和/或驱动 电路以 IRET 电位为基准、并且允许 IRET 相对于环路接地浮动。  此外、确保存在 Rload 电阻器、按照数据表中所述对电路进行布线。

    由于您有另一个正在进行的主题、请回复/继续下面的主题进行讨论。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/778707/2883062#2883062

    非常感谢、

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    为了避免在同一主题上出现重复的主题、请回复和/或继续讨论以下原始主题:

    e2e.ti.com/.../2883062

    非常感谢、

    此致、