This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:加电时的输出电流

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR117, XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/780759/xtr117-output-current-when-powered-up

器件型号:XTR117
主题中讨论的其他器件: XTR111

大家好、

XTR117在上电时的输出电流为4mA、在上电时是否可以将其更改为0mA?

谢谢 、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    否 XTR117是一款4...20mA 电流回路发送器、与 XTR111类似、没有0...20mA 电压电流转换器、例如4mA 电流是自动生成的。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、
    Kai 正确。 XTR117被设计用于发送模拟4-20mA 信号。

    此致、
    Tamara