This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为窄带有源带通滤波器选择运算放大器

Guru**** 2790045 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01036, TINA-TI, UAF42, OPA209, OPA211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/778421/selection-of-opamp-for-narrow-band-active-band-pass-filter

主题中讨论的其他器件:TIDA-01036TINA-TIUAF42OPA209OPA211

我使用滤波器 Pro 设计窄带通滤波器。 我选择了多反馈单端、chebyshev 滤波器、阶数8、4级增益为1.121V/V、中心频率 fc 为2250Hz、带宽50Hz。 在此设计中、请向我推荐最佳运算放大器。 此外、在此滤波级之前、我使用了基于单端10级运算放大器(OPA37E)的放大器、因此我需要选择单端多反馈放大器、或者可以像这样选择全差分放大器(@TIDA-01036适用于资质审核仪表的高 Q 有源差分带通滤波器参考设计)。 随附了我的设计、请检查附件。

e2e.ti.com/.../narroe-band-BPF-filter-pro.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Parag、

    pdf 中显示的带通滤波器使用的是 Q 高达 Q=323的 MFB 带通。 您有四个串联的 MFB 带通滤波器。 抱歉、这样高的 Q 值完全不现实! 此 MFB 带通滤波器类型非常适合 Q 值高达 Q=5的情况、并且仅可用于 Q<25的情况下。 但 Q 值=323完全不现实。

    根据经验、OPAMP 的开环增益必须在中心频率下至少为20 x Q^2。 这意味着在2250Hz 时开环增益为126dB。 因此、您需要5GHz 运算放大器来满足这一需求...

    另一个问题是滤波组件的制造容差和漂移。 即使元件的不匹配度最小、温度不可避免以及长期漂移也会完全破坏频率响应。

    您是否已经使用 TINA-TI 仿真了电路?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    感谢您提供这些信息。 我还没有模拟电路。 我在 filter pro 中做了一些修改、确保 Q 因子在范围内、但仍然没有得到所需的结果。 无论如何、对于窄带通滤波器的设计而言、Q 必须大于10。 在这种情况下,我应该使用哪种类型的滤波器设计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parag、您好!

    Kai 很好地解释了尝试实现极高 Q 带通响应的问题。 您可以从原始 FilterPro 打印输出中看到、单个 Q 级值大约为133、而标准单运算放大器多反馈(MFB) 和 Sallen-Key 滤波 器拓扑实际上无法实现这一目标。 对于 MFB、通常建议将级 Q 保持在最大值10、对于 Sallen-Key、通常建议保持在大约25、从而提供中等低级增益。

    大多数情况下、当滤波器中需要非常高的 Q 级时、会使用状态可变模拟滤波器拓扑。 该拓扑为每个二阶级利用3个运算放大 器、因此可以支持更高的 Q 值。 TI 提供 UAF42通用有源滤波器、可能满足1dB、2.25kHz fc、50Hz BW、切比雪夫滤波器的要求。 您可能需要查看其数据表:

    我确实在寻找一种更简单的方法来满足您的滤波器要求、并尝试模拟一些不同的滤波器拓扑。 有趣的是、MFB 的变化包含一定程度的积极反馈、因此产生了相当准确的响应。 您将找到滤波器的原理图、如下所示:

    该滤波器的中心频率为2.25kHz、增益为1.58V/V (4dB)、带宽接近50Hz。 我使用了单位增益带宽为18MHz 的 OPA209运算放大器。 运算放大器需要至少具有15MHz 的增益带宽、以最大程度地降低响应失真。 缺少的一个特性是与1dB 切比雪夫滤波器相关的通带中的纹波。 我发现、要捕获滤波器纹波、运算放大器必须具有数百兆赫兹甚至千兆赫兹的极高增益带宽。

    遗憾的是、此8阶滤波器等高阶滤波器对元件值非常敏感。 我为电阻器和电容器提供了确切的值。 如果它们偏离理想值的百分比很小、则响应可能会发生严重变化。 提供精密电阻器、但精密电容器更难实现。

    或者、我记得、手册中有一个每级两个运算放大器的滤波器拓扑、支持高 Q 滤波器带通响应。 我现在来 TI 出差、因此无法访问 Arthur Williams 编写的《电子滤波器设计手册》、但我相信这正是我遇到的地方。

    如果您想尝试、我连接了8阶带通的 TINA Spice 电路。

    e2e.ti.com/.../OPA209_5F00_BP_5F00_8th_5F00_Ord_5F00_01.TSC

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    霍斯韦斯·托马斯先生,

    感谢您提供详细信息。 我已经安排了你在上面提到的那本书、并将参考我在这一主题中的知识拓展。 我已听取了你的所有建议,并作了相应的更正。 就 UAF42而言、我也使用前置放大器尝试过这种方法、但我无法获得所需的响应(可能是我无法为滤波器获得正确的电阻器和电容器组合)。 此外、我已经使用电路尝试过上述原理图、这看起来非常好。 现在、我对您强调的其容差限制有疑问、组件值的微小变化可能会对性能造成严重影响。 我如何使其更可靠、更可调。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Parag、

    最终、状态变量滤波器可以完成此任务。 本主题中讨论了该主题:

    e2e.ti.com/.../2845968

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parag、您好!

    现在我回到办公室、我可以访问之前提到的《电子滤波器设计手册》。 我之前想到的高 Q 带通拓扑在带通滤波器部分的标题"双放大器带通(DABP)结构"下进行了介绍。 该信息表示它可用于高达150的 Qs、Qs 可轻松调节、并且组件灵敏度很小。 本手册将向您介绍设计过程。 它引用了书中包含的筛选表、并提供了您需要应用的公式。

    一段时间前、我为另一位客户设计了一个高 Q 144 kHz 带通滤波器。 我已经复制了它的图像、下面是一个8阶 DABP、这样您就可以看到从手册信息中创建的完整滤波器是什么样的。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas 先生:

    我拿到了这本书、内容非常丰富。 我认为、这也将解决我的问题。 我将在完成电路后返回给您。 非常感谢您的帮助。

    相关信息
    Parag
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parag、您好!

    获取电子滤波器设计手册的明智决策。 当 TI 的有源滤波器设计程序之一没有我需要的东西时、这是我的"转到"手册。 我根据 它提供的信息设计了许多筛选器。

    如果您确实需要有关为最终滤波器选择运算放大器的帮助、请将另一个 e2e 帖子发送给我们。 如果您现在可以关闭此 e2e 查询、这将对我们有所帮助。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DBAP.TSCHello先生,

    我设计了一种与您上文所述类似的设计。 如果您发现了一些错误、请查看原理图并帮助我进行改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parag、您好!

    我查看了您的 DBAP 滤波器、其响应肯定类似于窄带宽带通滤波器。 当我仿真 TINA Spice 文件时、我发现滤波器的 fc = 2.25kHz、增益为6db (2V/V)、fl (-3dB)为2.213kHz、FH (-3dB)为2.292kHz。 这将导致79Hz 的-3dB 带宽和28.5的总体滤波器 Q。 我不确定您选择了哪种响应类型、但可能是巴特沃斯型。 如果这些是您考虑的设计目标、则滤波器应满足您的需求。

    您似乎正在正确应用滤波器手册中提供的 DBAP 设计过程。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我设计的滤波器保持 Q 约为70、通带带宽为50Hz、但我认为以上响应也适用于我。 我能否为该设计锁定此运算放大器? 我还可以通过邮件向您发送我的完整回路吗? 除此之外、它看起来我得到了我想要的结果。 感谢你的帮助。  

    相关信息

    Parag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parag、您好!

    OPA211是此 DABP 滤波器中运算放大器的理想选择。 它具有45MHz 的单位增益频率、这有助于确保您获得精确的滤波器。 响应。 我建议使用0.1%电阻器和 您可以证明购买的容差最低的电容器。 元件值不准确可能 会导致滤波器响应偏离理想值。

    我想查看您的最终滤波器电路、但实际上需要继续了解客户需要帮助的许多其他 e2e 咨询。 因此,如果这项调查能够完成并结束,我便会协助他们。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    非常好。 与您进行了很好的学习讨论。 我将结果与 KAI SIR 前面提到的 UAF42进行比较、但在该设计中获得了更准确的结果(DABP)。

    谢谢你的支持,主席先生,谢谢你。

    相关信息

    Parag