This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA189:SOT-23封装

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/780165/opa189-sot-23-package

器件型号:OPA189

您好、先生、

您是否有 SOT-23的封装机械数据?

客户想知道 SOT-23的高度。

非常感谢

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick

    SOT-23的最大高度为1.45mm

    此致
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢你的帮助。

    我是否可以知道我们是否有样片要提供给客户?

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick

    我将通过内部电子邮件回复

    Dennis