This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA225:INA225-Q1流耗。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: INA225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/780296/ina225-ina225-q1-current-consumption

器件型号:INA225

我的客户想要了解电流消耗。   

VCC:5V、  输入:+/-70mV、输出:+/-1.7V、我们将使用基准测量双向电流。

ADC 输入阻抗: 由于输入放大器的原因,它的值非常大。

现在我们知道、当输入= 0V 时、静态电流为250uA。


您能否在参数消耗后提供一些建议?  VCC:5V、  输入:+/-70mV、输出:+/-1.7V、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wentao 您好、

    要考虑 INA225或任何其他电流感应放大器的功耗(电流)、还需要考虑输入引脚上的共模电压(VCM)。 此外、客户还需要考虑 INA225输出端接地的任何电阻负载。 从 OUT 到 GND 的电阻器将在器件消耗的总电流中添加输出电流。

    +-70mV 的输入差分电压将增大进入 IN+的电流、但该电流将从 IN-中恢复。 这是因为 IN+到 IN-之间有一个有效的内部差分电阻(Rdiff)。 因此、从技术上讲、这将是一个与分流电阻器并联的电阻、这实际上不会影响 INA225的净电流消耗。 您实际上可以计算 Rdiff = Vsense /(IB+减去 IB-)。 我使用应用手册《TI 电流并联监视器的节能拓扑》中的数据计算 Rdiff = 1.1k Ω。 请单击此处查看链接:
    www.ti.com/.../sboa180a.pdf

    我建议使用此应用手册。 本文档展示了有关传感器如何消耗电流的大量数据。 借助 IT、客户可能会看到其特定应用程序的数据。 通过此应用手册、客户可以看到当 REF 为 GND 或 Vs/2 (1/2 Vs)时 IQ 的差异。 当器件以接地为基准时、Iq 将始终更高。 我计算出、当 Vs=5V 时、当 REF 从1/2 Vs 变为接地时、IQ 会在9.4微安至13.4微安之间增加。 我使用上面的应用手册计算了这一点。

    因此、如果客户总线电压为12V 且无输出负载、我将使用计算总流消耗:

    Idtotal、max = IQ、max + 2*IB、max + 13.4微安。

    其中 IQ、max = 350微安
    Vcm = 12V 时、IB、max = 85微安。
    13.4微安是指当器件以接地为基准时、Iq 增加。

    因此、Itotal、max = 533.4微安。

    请注意、完整的公式将包括输出电流和温度影响、可从数据表中推断出这些影响。

    最棒的
    Peter Iliya
    电流感应应用