This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7721:LMP7721防护环#39;s 问题点:

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP7721
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/780133/lmp7721-lmp7721-guard-ring-s-problem-points

器件型号:LMP7721

LMP7721防护环的问题点:

LMP7721的法拉第安防环、即中间输入线安防环、我们知道它连接到 LMP7721、但外部金属环是否接地?

如何在布局中以余量或什么方式实施防护环?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    艾伦

    防护环未接地;它是一个单独的导体。 它由 EVM 上的缓冲放大器 U2驱动。 目的是在与输入信号相同的电势下驱动保护装置、以减少/消除输入与电路其他区域之间的泄漏。
    EVM 用户指南的第4.2.2节中有很好的说明:
    www.ti.com/.../snou004.pdf

    此致
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis Goeke:

        非常感谢您解决我的问题