主题中讨论的其他器件:DRV2700、 DRV8662、
您好!
是否有任何参考设计可驱动150V、1.8uF 和930谐振频率的压电致动器。
我们需要将 压电控制电压驱动为 PWM 输入(将为 130kHZ)。
此致、
库马尔。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是否有任何参考设计可驱动150V、1.8uF 和930谐振频率的压电致动器。
我们需要将 压电控制电压驱动为 PWM 输入(将为 130kHZ)。
此致、
库马尔。
在我的应用中、我希望将压电致动器驱动在连续稳定的位置。 因此、我将生成设定点(电压基准...) 具有给定占空比的 PWM 信号。 调节占空比微控制器可以控制压电元件的伸长率。
要做到这一点、我需要一个0至150V 的非常稳定的输出。 这种电路是否可行、或者我只能在小输出范围内对其进行优化?
PWM 输入信号产生0-150Vdc 的全范围输出(根据其占空比)、上一帖子中提到了压电式传动器规格。
您好、Jai、
在这种情况下、您在使用我们的压电式驱动器时需要考虑许多事项:
我们的压电式驱动器由一些可修改输出电压的增益参数决定。 在大多数情况下(例如 DRV2700和 DRV8662)、它们只有4个增益选项(28.8dB、34.8dB、38.4dB 和40.7dB)。
2.-您使用的电容太高、可能会限制输出电压带宽。 即使您使用较高的增益、也只能在低频时限制增益、如下所示:
因此、如果增益导致阶跃较低、则无法修改增益、您需要减小电容才能达到高电压。 遗憾的是、我们没有具有较低阶跃和处理此类电容能力的压电式驱动器。
如需更多信息、请查看我们的压电式驱动器文件夹 :http://www.ti.com/motor-drivers/actuator-drivers/piezo-drivers/products.html
如果您有其他问题或意见、请告诉我。
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.