This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA171:对于电流感应应用、Vout 不正确

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA171, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/779190/opa171-vout-is-not-correct-for-current-sensing-application

器件型号:OPA171
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

我正在使用该器件来测量电源的电流

该器件配置为反相放大器

电源+/-15V

Rfeedback = 100k、Rgain = 1k

此外、从同相输入到接地端还有一个1k 电阻器、用于偏移补偿

我正在测量低侧(感测电阻接地)上的电流

增益为100

Rsense = 0.003欧姆

电流水平约为1安

输出电压=-100 *0.003*1 =0.3伏

欢迎提出任何建议

谢谢你

Fausto Bartra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fausto、

    您能不能简单详细地介绍一下输出电压有什么问题? 它是否接至正电源? 是否有超出您预期的误差? 如果是、有多少? 此外、当故障排除时、示波器截图和/或测量读数也非常有用。 因此、如果您可以提供您进行的任何测量、它们可能会非常有用。

    是否有任何未显示在您提供的原理图中的输出引脚连接?

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim:

    VOUT 可支持-0.3V、但为+0.45。

    毫伏输入是否存在任何限制?

    谢谢你

    Fausto Bartra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fausto、

    您能否显示3MR 分流器上的输入电压和 OPAMP 输出电压的示波器图? 不过、不要使用示波器探针直接接触 OPAMP 的输出、而是插入一个47...100R 电阻器。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fausto、

    输入电压不受毫伏限制、除非它违反了器件的输入共模电压、这在您的电路中是不存在的、因为您使用的是双电源。 OPA171的典型失调电压为250uV、因此对于3mV 输入、仅由于失调电压、您的系统中可能会出现~8.3%的误差。

    我附上了一个 TINA-TI 文件、用于仿真您的电路。 我看不到您在仿真中看到的错误。

    您测试了多少个器件? 是否所有器件都有相同的误差?

    您是否正在测量通过感测电阻的电流? 正如一台设备说电流输出为特定值一样、测量电流以获得准确的读数非常重要。

    最后、您能否提供系统的示波器截图和测量数据? 如果您扫描输入电流、那么输出端是否具有相同的偏移?

    e2e.ti.com/.../OPA171-low-side-current-sensing.TSC

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai:

    我发现了问题、

    信号噪声很大、因此电压表的读数始终为 RMS vaklue

    谢谢你

    高斯图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fausto、

    我怀疑是这样。 这就是我要求提供示波器图的原因... :-)

    很高兴听到您可以解决这个问题!

    祝您好运!

    Kai