请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/779076/ina826-output-level
器件型号:INA826您好!
我们设计了一个采用 INA826的电路来为照明驱动器提供更高的电压、请参阅附件。 基本上、我们希望 INA826将0~1.2V 至31V 的电源电平放大、因此我们使用增益=100。 但从测量结果来看、我们发现1.2V 输入仅获得27.5V 输出、实际增益仅为22.5。 然后、我们将增益调整为50、这导致输出仅为11.2V。 请提供有关如何在1.2V 输入下获得31V 输出的建议。 谢谢。